This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:I2C 软件

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698356/sn65dp159-i2c-software

器件型号:SN65DP159

您好... 是否有可通过 SN65DP159上的 I2C 修改寄存器的现有 Windows 10软件?  我正在对电路板上的器件进行故障排除、希望能够对 SN65DP159的配置进行更多微调。  请提供建议。  谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我们的实验中、我们使用 Aardvark I2C/SPI 主机适配器从我们的计算机将 I2C 发送到 SN65DP159。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好…… 我们还有 Aardvark。 是否有软件工具可通过 Aardvark 将命令传递到 SN65DP159?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在批处理模式下使用 Aardvark 的 GUI 对 Aardvark 进行编程、以便向 SN65DP159发送命令。 我可以为您提供 DP159的批处理模式的一些示例代码。