This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:RDS、ON 为3.3V

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698281/ts3usb221-rds-on-at-3-3v

器件型号:TS3USB221

大家好、团队、

请在 Vcc=3.3V 时提供最大 RDS。

数据表仅在3V 和6Ohm 条件下指定了此参数。

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hans、

    对于该器件、Vcc = 3.3V 时的 Ron (RDS)为~3.52 Ω(典型值)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的快速回复。 根据图。 5 Ron 与 Vcc 相当独立、对吧?

    我们是否可以假设 Vcc=3.3时的最大 RDS、on 也低于3.0V 额定电压的6Ohm?

    谢谢、此致、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、

    您的两个假设都是有效的。