This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:最大 允许的时钟输入抖动

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696419/dp83822i-max-allowed-clock-input-jitter

器件型号:DP83822I

数据表仅显示典型值。 CLK 到 Clk 抖动。 最大值是多少 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我相信您是指表13.4中定义的25MHz 输入振荡器规格。 作为:

    周期到周期抖动需求为:50 psec
    长期抖动需求为:最大1 nsec。

    不确定我是否在这里遗漏了一些东西。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用50MHz 振荡器、但数字 vor 抖动是相同的。 50ps 是典型值。 最大值是多少 抖动容差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通过电子邮件回复。 关闭此主题。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有电子邮件。

    您能否在论坛中发布数据? 这对于其他用户也很有趣...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerald、

    我已将信息转发给为您提供支持的 TI FAE。

    输入时钟的抖动与发送器抖动直接相关。 Max 应根据 IEEE 发送器抖动要求进行研究、对于100BaseT 为1.4ns。

    此致、
    GET