This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:反向电压保护

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698188/tps2549-q1-reverse-voltage-protection

器件型号:TPS2549-Q1

您好!

我们收到了客户关于 TPS2549-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
IC 是否具有反向电压保护? 我的理解是、IC 可以在高侧开关关闭时防止反向电压、而 IC 无法在高侧开关打开时防止反向电压。 这是我的底纹是否正确?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、tateo、

    你是对的。 当开关关闭(Vin=EN=0)时、IC 可以防止反向电压。 最大反向泄漏电流为2uA、请 参阅下面的或数据表的 P5中的内容。

    当开关打开时、IC 无法防止反向电压。

    此致、
    Bob