请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65LV1023A 主题中讨论的其他器件:SN65LV1224B、
尊敬的技术支持团队:
我对 SerDes IC 有疑问。
1) 是否可以正确连接?
SN65LV1023ADB⇒DS92LV12AMSAX/NOPB
DS92LV1021AMSAX/NOPB⇒SN65LV1224BDB
DS92LV1212A 和 DS92LV1021A 将停产、因此我想替换 SN65LV1023A 和 SN65LV1224B。
但是、目前我们使用 DS92LV 的产品应彼此连接替换的 SN65LV。
2) 您是否有任何重要的问题可以替代它们、例如布局和使用方法?
此致、
TTD