This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781:-1

Guru**** 2517920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698273/sn65hvd1781--1

器件型号:SN65HVD1781

是双极或 CMOS 技术部分

Munir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munir、

    该器件基于 BiCMOS 技术(en.wikipedia.org/.../BiCMOS)而构建。 您对该器件是否有任何特定的顾虑?
    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息。 您是否知道该器件是否易受单粒子闩锁(非电气闩锁)的影响?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Munir、
    我是否可以知道您关注单个事件延迟的原因? SEL 不是我们收发器器件的标准测试程序。 这种辐射测试需要经过专门的广泛认证、通常根据器件在航天和航空领域的应用而只选择少数器件。
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在为客户评估此部件以用于航天应用。 我们可能必须自行测试它。 感谢您的所有消息。 此致... Munir