This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610EVM:如何将 DS125DF1610用作 BERT

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610, DS125DF1610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697101/ds125df1610evm-how-to-use-ds125df1610-as-a-bert

器件型号:DS125DF1610EVM
主题中讨论的其他器件:DS125DF1610

我在互联网上下载了芯片设计12G 16信道仪表错误的 DS125DF1610、TIDA - 00426的设计编号有一个文档、12 Gbps BERT 板、参考设计、文档中的18页有一个眼图、 这种连接可以是什么眼图。主要是 Trig 应该得到的位置、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailin、

    为了获得眼图、您可以使用(1)软件(如 SigCon Architect)查看内部眼图或(2)高速示波器(如:

    请注意、DS125DF1610只是配置为模式校验器的 Rx 通道之一。

    这是您想要的吗? 如果没有、请提供有关您想要做什么的更多详细信息。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加了如何将 DS125DF1610用作图形发生器、射频输入在哪里、应将触发器连接在哪里?
    或者、我只想使用 DS125DF1610EVM 获取眼图、我该怎么办?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailin、

    要将 DS125DF1610用作信号发生器、应将射频输入(时钟信号)发送到任何输入 Rx 通道。 RF 输入应该是您希望输出的实际数据速率的分频比。

    2.要从 DS125DF1610EVM (内部 EOM)获取眼图、必须以所需的数据速率(例如10.3125Gbps)向 DS125DF1610 Rx 通道提供有效信号。 DS125DF1610通道实现 CDR 锁定后、您可以使用 SigCon Architect 等软件读回眼图。

    此致、

    Michael