This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:无法在 TPS6598x 应用程序自定义工具3.16中保存工程

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698162/tps65982-not-able-to-save-project-in-tps6598x-application-customization-tool-3-16

器件型号:TPS65982

我可以保存二进制文件、但我希望保护出现以下错误的项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    我刚刚与我们固件团队的一名工程师交谈、他说这是3.16工具中的一个错误。 更新到3.17、这应该可以解决问题。 只需重新下载与之前相同的配置工具。

    请告诉我这是否有助于解决您的问题! 如果是、请单击此选项可解决我的问题