This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:未使用的引脚

Guru**** 2763525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698061/dp83867is-unused-pins

器件型号:DP83867IS

你好。

以下句子位于 SNLS504B 中。

第8页
6.1未使用的引脚

'除了 VDDA1P8引脚、如果它们未被使用、那么它们应该保持悬空。'

这句话是否拼写错误?

我认为 VDDA1P8引脚以外的未使用引脚不应悬空。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dice、

    感觉有点糟糕。 但是、它的总体陈述是正确的。
    它基本上表示所有未使用的引脚都可以保持悬空、因为有内部上拉/下拉电阻器。
    但是、VDDA1P8应始终保持悬空(除非在3个电源选项中使用)、因为上拉/下拉会破坏内部稳压器。
    它继续说、即使未使用的引脚可以保持未连接状态、但最好从外部将其拉、因为内部拉电阻较弱(即9k Ω)。 但这也是执行者的决定。