This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051-Q1:TXD 引脚的恒定电流

Guru**** 1452620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697558/tcan1051-q1-constant-current-of-txd-pin

器件型号:TCAN1051-Q1

尊敬的支持团队

您能否提供 TXD 的恒定电流值?

我想知道上拉的强度。

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    永泽-圣、

    数据表中的隐性和显性模式下的电流分别列为 IIH 和 IIL、并列出了这些条件下的 VCC 电压。 由于 TXD 处于低电平状态的电压为0V、并且我们知道 IIL (低电平电流)和 VCC 电压、因此可以使用欧姆定律来确定上拉电阻。 在典型值下、5.5V/25uA = 2.2Mohms。  

    这是否能回答您的问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric-San

    感谢您的快速响应。

    让我确认一下。 上拉电阻值为5.5V/25uA = 220kΩ Ω?

    此致

    永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    永泽-圣、

    没错。

    此致、