This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412:规格从-40/85更改为0/70

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697705/hd3ss3412-specification-change-from--40-85-to-0-70

器件型号:

我看到、根据数据表修订版 D (2015年7月)、此器件的规格已从-40/85C 更改为0/70C。 您是否能够分享有关导致变革的观察结果的任何历史细节? 也就是说,性能是否下降,部件突然不工作,启动问题等等? 我们计划继续使用它、测试表明它在0C 左右和稍低一点的温度下工作正常、但我们对低于0C 时的预期结果很好奇。 简而言之、请概述更改规格的原因。

谢谢!

Anjli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号: HD3SS3412

    我看到、根据数据表修订版 D (2015年7月)、此器件的规格已从-40/85C 更改为0/70C。 您是否能够分享有关导致变革的观察结果的任何历史细节? 也就是说,性能是否下降,部件突然不工作,启动问题等等? 我们计划继续使用它、测试表明它在0C 左右和稍低一点的温度下工作正常、但我们对低于0C 时的预期结果很好奇。 简而言之、请概述更改规格的原因。

    谢谢!

    Anjli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找从数据表更改日志中更改规格的原因、因为我们没有完成验证该器件是否符合这些温度范围所需的测试、所以它似乎已更改。 我将进一步研究该问题、并询问请求更改数据表的人员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "您是否能够分享有关导致变革的观察结果的任何历史细节? 即性能是否下降、部件突然不工作、启动问题等?"
    根据我可以得出的结果、更改是由于未在这些温度下运行测试、而不是由于这些温度下的性能。