This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:DS80PCI402SQE EVM 是否测试 PCIe3.0预设测试?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800, DS80PCI402, DS80PCI810, DS125BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698005/ds80pci402-does-ds80pci402sqe-evm-test-pcie3-0-preset-test

器件型号:DS80PCI402
主题中讨论的其他器件:DS80PCI800DS80PCI810DS125BR111

您好,  

 DS80PCI402SQE EVM 是否执行过此类 PCIe 3.0测试? 它的性能如何? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheng、

    我们已经针对 DS80PCI800尝试了类似的预设测试、DS80PCI800是 DS80PCI402的8通道单向版本。 由于此转接驱动器的设计不具有高线性性能、因此 DS80PCI800无法根据每个预设的前体/后体设置所需的裕度传递所有10个预设级别。 如果您需要符合这些预设要求的转接驱动器、我建议查看 DS80PCI810或 DS125BR111。

    请注意、通过预设测试虽然是 PCI-SIG 规定的 PCIe 合规性要求、但不一定是在 PCIe 环境中运行的要求。 只要系统设计人员能够调整转接驱动器以在8Gbps 下实现最佳无错性能、DS80PCI800和 DS80PCI402就可以毫无问题地应用于众多 PCIe 3.0应用。

    谢谢、

    Michael