This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVELT22:IBIS 模型请求

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696156/sn65lvelt22-request-of-ibis-model

器件型号:SN65LVELT22

大家好、

我的客户申请了用于 SN65LVELT22DR 的 IBIS 模型。
TI 是否 准备好了模型?
此外、我想知道此器件是否有 BSDL 模型。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    我正在检查是否可以为此器件生成模型。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaser-San、

    感谢您的友好支持。
    我将等待您的反馈。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    很抱歉耽误你的时间。 该团队正在尝试为此器件生成 IBIS 模型、但遇到了一些问题。 我会随时向您发布。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaser-San、

    感谢您的持续支持。
    我将等待您对 IBIS 模型的反馈。

    我还了解没有 BSDL 模型。 我的理解是否正确?
    如果是、我将通知客户该器件没有 BSDL 模型。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    没有 BSDL 模型、遗憾的是、无法生成 IBIS 模型。 抱歉。

    此致、
    相位