This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:电路检查

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698145/tusb522p-circuit-check

器件型号:TUSB522P

尊敬的 E2E 会员:

我们的客户希望使用 TUSB552P 代替 PI3EQX7502AI、因此我有问题需要检查。

TUSB522P 引脚4 (OS2)和引脚15 (OS1)是否可以闪烁?

由于 PI3EQX7502AI 引脚4和15是 NC 引脚、因此它们不想修改电路。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、

    可以将 TUSB522P OS 引脚保持悬空。 这将使输出摆幅固定在900mVpp。