This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:数据表 P16上的图形布局

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04, TPD4E05U06, ESD224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/698170/tpd4e02b04-the-pattern-layout-on-the-data-sheet-p16

器件型号:TPD4E02B04
主题中讨论的其他器件: TPD4E05U06ESD224

大家好

如果我们问 TPD4E02B04和 TPD4E05U06、您是否介意?


在数据表 P16中、NC 引脚似乎连接 到每个 TMDS 线路。
是否可以将 NC 引脚连接到每个 TMDS 线路、对吧?
如果您有 一些建议、您能告诉我们吗?  

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    NC 引脚未在内部连接、并且可以在除 ESD224之外的所有 DQA 封装中从引脚跨接短接。
    您可以将引脚1连接到引脚10、将引脚2连接到引脚9等...
    此致、
    Cameron