This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3000:D-引脚的最大额定电压是多少

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696773/ts3usb3000-what-is-the-maximum-voltage-rating-of-d--pin

器件型号:TS3USB3000

大家好、

 

对于器件 TS3USB3000、数据表中指示 D-引脚可耐受最大9V 电压。 但是、D+的最大额定电压并不是很清楚。 您能否帮助检查 D+引脚的额定电压? 谢谢!

此致、

宏嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    D+引脚的最大额定电压为5.5V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Michael。

    实际上、我的客户正在评估它是否可用于 Vbus 可能高达9V 的高电压充电条件。 现在、对于5.5V 额定值、我是否可以说它不适用于此类应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    D-额定值高达9V 的原因是连接器上 VBUS 接近 D-、因此它们更有可能短接 D-和 VBUS、而不是 D+和 VBUS。 因此、如果您需要在 D+和 D-上能够承受9V 电压的 A 器件、则 TS3USB3000不是正确的使用部件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不正确 D+信道可以承受9V 电压。 我将更新数据表以反映此信息。