This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:DP 交替模式灌电流

Guru**** 2937070 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TUSB1064, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697998/tps65987d-dp-alternate-mode-sink

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TUSB1064TUSB564

尊敬的 TI 工程师

我制作了 DP Altmode 灌电流产品。

产品支持引脚分配 C、D 和 E

我在 MUX 中搜索 DP (HBR3)和 USB3.1 Gen1。

我的请求是多路复用器具有 转接驱动器功能。

如果我使用 TPS65987D、我应该选择哪个多路复用器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以为此解决方案使用 TUSB564或 TUSB1064。 如果您对这些 IC 有具体问题、请发布一个包含该器件型号的新问题、正确的 TI 工程师将作出响应。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric