This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2041B:TPS2041B 上的保护电流 UL 认证

Guru**** 2958710 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2041B, TPS2044, TPS2044B, TPS2043, TPS2042, TPS2041, TPS2046, TPS2045, TPS2052, TPS2051, TPS2054, TPS2057, TPS2055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697118/tps2041b-ul-certification-on-protection-current-on-tps2041b

器件型号:TPS2041B
主题中讨论的其他器件: TPS2044、 TPS2044B、 TPS2043、 TPS2042、 TPS2041、 TPS2046、 TPS2045、 TPS2052、 TPS2051、 TPS2054、 TPS2057、 TPS2055

大家好、

TPS2041B 是一款单端口0.5A USB 限流开关 、其典型电流限制为1A、最大电流为1.3A (在数据表中)。 但是、在我们的 UL 认证列表中、它显示了5A 的保护电流。

如何在认证中使用5A? 或者、这是指4端口版本(TPS2044?)的总电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Sai Loo、

    很抱歉,因为我正在处理一个紧急案件。 我将在下周初答复您。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Sai Loo、

    你是对的。 以下所有器件共享相同的 UL 报告、测试模块为 TPS2044B、因此保护电流为5A。 您对此有何顾虑?

    TPS2041、TPS2042、TPS2043、TPS2044、TPS2045、 TPS2046、
    TPS2047、TPS2048、TPS2051、TPS2052、TPS2053、 TPS2054、
    TPS2055、TPS2056、TPS2057和 TPS2058,后跟后缀“A”或“B”

    此致、
    Bob