This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2556:EN#引脚泄漏电流

Guru**** 2925400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697422/tps2556-en-pin-leakage-current

器件型号:TPS2556

大家好、

 客户应用是 EN 引脚在 IN 为0V 期间强制3.3V、 客户希望确认不会出现从 EN 引脚到 IN 引脚的泄漏电流。   

 泄漏电流是否在以下条件下出现?

 EN#= 3.3V、IN = 0V

此致、

Ogasawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ogasawara、

    很抱歉耽误你的回答。 从 EN 到 IN 没有泄漏电流。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

     感谢您的确认。

    此致、

    Ogasawara