This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111:DS100BR111、DS100BR111A 差分和阈值电平

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111, DS100BR111A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697152/ds100br111-ds100br111-ds100br111a-difference-and-threshold-level

器件型号:DS100BR111

尊敬的支持团队。

DS100BR111和 DS100BR111A 之间有何区别?
  您是否有断言和 取消断言 级别的最小值?


我们正在考虑从 Pericom 半导体转接驱动器中替换。

此致、
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuyama-San、您好!

    DS100BR111和 DS100BR111A 之间的差异是输出 VOD 电平。 DS100BR111的范围为700-1300mVpp、而 DS100BR111A 的范围为600-1200mVpp。 这样做是为了适应不同的接口信令标准、具体取决于应用用例。

    信号检测阈值的最小值由 SD_TH 引脚确定(请参阅表2)。 最低有效/失效电平分别为160mVpp 和100mVpp。 或者、可以通过启用寄存器0x01[7:6]中的"连续通话控制"来将器件编程为"始终开启"。

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Michee-San、
    感谢你的答复。

    我知道 DS100BR111和 DS100BR111A 之间的区别是 VDO。

    确定信号检测阈值的最小值、但它通常为有效、无效电平。
    您能回答这些最小值吗?

    此致、
    Hiroaki Yuyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuyama-San、

    此数据尚未进行特性描述、因此这就是我们仅具有典型值的原因。 请考虑使用30%的裕度。 在这种情况下、您可以为断言电平添加30%、为使断言电平减去30%。 请告诉我们。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser - San、
    感谢您的回答。

    我将仅使用参考值数据来帮助电路设计。

    此致、
    Hiroaki Yuyama