This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 调查隔离式 CANBus 解决方案

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, ISO1050, ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697817/survey-isolated-canbus-solution

主题中讨论的其他器件:ISO1042ISO1050ISO7721

您好、先生、

我是否知道 TI 通过 NXP TJA1052i 或分立式解决方案等单芯片实现了 CANBus 隔离? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生/女士:

    感谢您使用 TI E2E 论坛。

    是的、TI 确实提供了单芯片隔离式 CAN 总线解决方案、与您提到的解决方案类似。

    选项1:ISO1042:(链接) [推荐的解决方案、具有最佳性能的最新器件、样片和 EVM 在线提供]

    选项2:ISO1050 (链路) [原始 ISOCAN 解决方案;完全发布]

    方案3:ISO7721 (链路)+ TCAN1042 (链路) [分立式解决方案;完全发布]

    您是否已有隔离式电源? 否则、您可以使用 SN6505 (链路)+变压器解决方案来实现这一目的。

    希望这对您有所帮助!

    如果您有任何疑问、请告诉我、我们很乐意在周一跟进您。

    此致、

    Abhi