This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS0500:用于初始功率级浪涌保护的 TVS0500

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS0500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697822/tvs0500-tvs0500-for-initial-power-stage-surge-protection

器件型号:TVS0500

您好!

我正在寻找一款浪涌保护器件、用于我的音频放大器上的预功率级、该放大器具有9V 绝对最大输入电压。 我的音频放大器当前直接从电池组获取电源、但 每当 我的电池的物理连接受到影响时、就会检测到尖峰。  我注意到 TVS0500能够提供@ 9.5V 的 f CLAMP、但如果我将正向电压钳制在9V 以下、它能正常工作吗? 我注意到、TVS 产品系列往往在更高的 VCLAMP 范围内运行、因此如果 TVS0500可能不适用于我在这里的情况、我需要一些建议。 谢谢。

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个瞬态事件、因此根据长度、直流绝对最大值与瞬态最大值不同

    您知道您看到的浪涌脉冲类型是什么吗? 浪涌的一般标准是8us 上升时间和20is 下降时间。

    此致、

    Cameron