This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2422:CML 线路上的 USB C 电缆

Guru**** 2914680 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV2421, LV24EVK01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697655/ds92lv2422-usb-c-cable-on-cml-lines

器件型号:DS92LV2422
主题中讨论的其他器件:DS92LV2421LV24EVK01

尊敬的 E2E 社区:

我的客户打算将 USB type C 电缆用于 DS92LV2421/2之间的串行通道链路。

由于这是一根90欧姆差分阻抗电缆、您能告诉我们有哪些限制、我们应该匹配100欧姆的差分阻抗吗?

是否有任何具体建议?

我们的 LV24EVK01 EVM 还使用 USB 电缆。

它是定制的还是90欧姆?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sebastien、

    LV24EVK01不使用定制 USB 电缆。 我认为这里90欧姆与100欧姆的不匹配不会是一个问题。

    此致、
    I.K.