This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:总电源电流

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75176B, THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/695250/thvd1500-total-supply-current

器件型号:THVD1500
主题中讨论的其他器件:SN75176B

尊敬的所有人:

我想将 THVD1500与 SN75176B 的电源电流进行比较。

我做了下面的比较表。

您能教授有关桌旁问题的知识吗?

e2e.ti.com/.../supply-current-.pdf

问题1:该电流是如何的?

问题2:我尝试将 THVD1500定义应用于 SN75176B。 是这样吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takao-San、
    您的解释似乎正确。 我将为您获取 ICC 数据。
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takao-San、
    数据如下:
    TX 启用、RX 启用:42mA (典型值)、70mA (最大值)
    TX 启用、RX 禁用:42mA (典型值)、70mA (最大值)
    TX 禁用、RX 启用:26mA (典型值)、35mA (最大值)
    TX 禁用、RX 禁用:26mA (典型值)、35mA (最大值)
    如果您有任何疑问、请告诉我。
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hao San、

    感谢您的回答。
    我对您的答案有两个问题。

    1、为什么"TX 禁用、RX 启用:26mA (典型值)、35mA (最大值)"与"TX 禁用、RX 禁用:26mA (典型值)、35mA (最大值)"完全相同?
    由于数据表的电气特性、我认为"TX 禁用、RX 启用:42mA (典型值)、55mA (最大值)"。
    这是错误的吗?

    2、为什么"TX 启用、RX 启用:42mA (典型值)、70mA (最大值)"与"TX 启用、RX 禁用:42mA (典型值)、70mA (最大值)"完全相同?
    我认为'TX 被启用、RX 被启用'的电源电流将需要更多电流。
    这是错误的吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takao-San、
    与器件的 TX 功率和静态功率相比、RX 功率耗散基本上可以忽略不计。 器件本身的典型电流消耗为26mA、TX 的电流消耗为另一个16mA。 我希望这对您有意义。
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao San、

    感谢您的回答、但我感到困惑。
    您能在下面解释一下吗?

    为什么启用输出时 ICC@7.5部分为42mA (典型值)/55mA (最大值)?

    如果您的注释"器件本身的典型电流消耗为26mA、TX 的电流消耗为另一个16mA。" 正确、
    此电源电流为26mA (典型值)、35mA (最大值)。
    这种情况下、驱动器被禁用、接收器被启用...不是吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takao-San、

    很抱歉、我没有清楚地说明它。 对于 TX 和 RX 之外的电路、该器件需要26mA 的典型值。 如果 TX 被打开、功率将变为42mA 典型值。 RX 本身的电流消耗小于1mA。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao San、

    感谢您的详细解释、但我无法理解 ICC 在7.5节的价值。

    在本节中、 仅  启用接收器时、ICC 将为42mA (典型值)和55mA (最大值)。  该值意味着什么?

    如果我们遵循您的定义、该值将约为26mA (典型值)和35mA (最大值)、因为 RX 不消耗电流。

    此致、

    Yamamoto Takao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takao-San、

    很抱歉、数据表有点令人困惑。 基本上、7.5节和7.4节中的 ICC 讨论的内容是相同的、这指的是器件功耗(电源电流(总封装))、而不是单个块。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao