This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP149:PTN3360D 竞争对手

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697031/sn65dp149-ptn3360d-competitor

器件型号:SN65DP149

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们希望使用 DP149来替代 NXP PTN3360D

除了40/48引脚不同之外、我们 是否还需要仔细检查其他电气特性或规格?

顺便说一下、dp149/ptn3306 规格比较表是否可以共享?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirs、
    很抱歉、推送、此问题是否有更新? 欢迎提出任何建议。 谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误您的时间、下面是 DP149规格的比较、其中一个是电平转换器+转接驱动器/重定时器、另一个是 PTN3360D 电平转换器+转接驱动器。 DP149的最大数据速率为3.4Gbps PTN3360D 的最大数据速率为3.0Gbps。 DP 具有 RX EQ 值、其中 ID 自适应高达14dB PTN3360D 固定为9db。 DP149为5mm x 5mm、PTN3360D 为7mm x 7mm。