This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86双 DSI 输入设置

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697660/sn65dsi86-sn65dsi86-dual-dsi-input-setting

器件型号:SN65DSI86

尊敬的先生

我有一个 NB ODM 客户希望使用双 DSI 输入 来驱动2140*1400 @ 60Hz 分辨率。

我的问题是、我们是否有建议的寄存器设置步骤 来设置双 DSI 寄存器? (不需要面板 eDP 输出设置部分)

我只想与单个 DSI 输入寄存器设置进行比较。

谢谢!

此致、

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    要为 SN65DSI86启用双通道模式、需要将寄存器0x10中的值从默认值更改1Eh。 有关 SN65DSI86的双通道模式的更多信息、请参阅表21和8.4.4.5 DSI 视频传输规格部分。