This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:DS100MB203:模式选择引脚说明数据表

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203, TLK10034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/695319/ds100mb203-ds100mb203-mode-select-pin-description-datasheet

器件型号:DS100MB203
主题中讨论的其他器件: TLK10034

您好!

在器件的数据表中,对于10GBASE-KR 模式选择,给出了不同的值。

在引脚功能表中、提到要将器件模式引脚设置为"1"。而在 SMBus 从模式寄存器映射中、对于10GBaseKR 模式、寄存器0x25位6值设置为"0"。 这看起来是冲突的。

 在10GBaseKR 中,MODE 引脚的设置值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表正确。  在引脚模式中、应将其设置为逻辑"1"。  对于 SMBus 模式、位值= 0'b 将产生相同的性能。  请注意、要启用 SMBus 设置、寄存器0x08[2]中的模式覆盖必须= 1'b、寄存器0x06中的 SMBus 启用= 18'h

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Data_5F00_path.pdf

    您好、Lee、

    感谢您的澄清。

    我们在设计中使用了该器件、并且在电路板启动期间面临一些问题。

    我还有一些与器件相关的问题:

    对于 MODE 引脚配置、除了10GBaseKR 之外、还有10GE 选项。在10GE 模式下、器件支持哪种物理介质?它与10GBaseKR 有何不同?

    在数据表的第1页中、有人提到"在10G-KR 和 PCIe Gen3模式下运行时、DS100MB203透明地允许主机控制器和端点优化完整链路并协商发送均衡器系数"。 这是否意味着 DS100MB203的均衡器和 DEM 值将自动设置为10GBaseKR 模式? 或者、我们是否必须手动设置这些值?

    我在设计中附加了一个包含数据路径的图像。在所示的配置中、TLK10034和 Switch2之间的链路不会出现。我们观察到、当我们强制开关端口进入1G 模式时、链路会正常工作。但在10GBaseKR 模式下、 正在进行自动协商、并且两个器件中都设置了自动协商位。但此后链路会断开。这种情况会持续发生、并且链路状态会多次显示为'up'和'Down'。 链路状态不稳定。 我们以前在设计中使用过类似的路径,但没有 DS100MB203。 什么会导致链路状态持续变化?

    在 DS100MB203 EVM 原理图中 、使用的交流耦合电容器为0.22uF、而在我们的设计中、我们使用的是0.01uF。 这是否是链接无法正常工作的原因?

    TIA、

    Ashitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashitha、

    1.器件均衡旨在支持10GE 模式下的 PCB 迹线或铜缆。  这与10G-KR 模式相同、不同之处在于10G-KR 中的驱动放大器是"非限幅"设计。  对于10GE、电压增益相对较高。  对于10G-KR、 电压增益远接近1:1。

    2.在10G-KR 或 PCIe 模式下、非限幅输出设计允许通过 MB203获取一些模拟波形信息。  这种半透明行为允许接收器查看原始传输信号特性的变化。

    2A。 这些值 是静态的。  必须手动设置它们。  对于所示的通道拓扑、 EQ 和 DEM 应设置为最小值。

    3.联系伙伴没有培训好的价值。  对于 这样一个短通道、 最好跳过培训并设置手动值。

    4.某些标准(如 SATA 和 SAS)使用具有8B/10B 编码的0.01 μ F 交流耦合电容器。  对于64/66B 编码、我更喜欢使用0.1uF。

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    非常感谢您的回复。

    我们 用0.1uF 电容器替换了交流耦合电容器、但没有任何变化

    现在、我们已禁用链路训练并尝试以手动模式启动器件。我们无法找到 TLK 的最佳值、并且链路未启动。

    我们有一个查询。是否可以在内部将 DS100置于回送模式(DIN 到 DOUT)?

    谢谢、

    Ashitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashitha、

    我正与工程师合作、以更好地了解 TLK10034器件的最佳方法。  

    没有内部方法环回 DS100MB203。

    仅仅看一下链路拓扑和长度、我希望 MB203设置具有相对较低的 EQ 和 DEM、因为总长度为~10英寸。  这会将总衰减置于~ 10dB 范围内。  

    您知道开关2器件和 TLK 器件用于 Tx 均衡吗?

    链路是双向还是仅一条?

    当前的 DS100MB203设置是什么?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    该链路在两个方向上都处于关闭状态。
    ds100的配置设置如下:
    寄存器:0x06->值0x18

    0xF->15

    0x5E->0x7

    0x5F->0xFC

    0x17->0xA8

    0x18->0x0

    0x2C->0x0

    0x2D->0xA8

    0x2E->0x0

    同样的设置也适用于信道2信道5。

    我们不确定 Switch2用于 EQ 的确切值是多少。

    我们有几个问题:

    1. 在我们之前的一个具有类似数据路径但没有 DS100的板中,链接按预期显示。

    数据路径为 PROCESSOR<->TLK10034<->Switch2。

    在使用 DS100进行的当前设计中、我们怀疑我们正在设置 DS100的 EQ 和 DEM 值。此活动器件是否会影响开关2和 TLK10034之间的链路训练、从而导致两者之间的通信错误?这是否会导致链路失败?

    在前面的一个答复中、您提到"设计允许通过 MB203获取一些模拟波形信息。" 您能解释一下哪些信号将透明地传递吗?

    谢谢、

    Ashitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashitha、

    我建议减小 CTLE 增益并增加 VOD 设置。  增大 VOD 设置应使数据路径更加线性。

    0x0F = 00'h

    0x17 = AD'h

    0x18 = 00'h

    0x2D = AD'h

    MB203旨在补偿长通道和有损耗通道的衰减、当通道较短时、链路训练算法可能会因过度均衡而混淆。  

    2.高速波形使用非限制设计通过 MB023。  这样可以保留波形内的模拟信息并在输出侧重新传输。  模拟应用学报文章介绍了如何使用线性均衡器进行链路训练。

    www.ti.com/.../slyt629.pdf

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    其中一个通道已启动。
    随着 VOD 的调整、另一个通道也上升了。

    但 TLK10034的寄存器0xE.0x00F 的值不稳定、并且不断变化。

    我们观察到链路不稳定并持续上升/下降。

     随着 DS100 VOD 值的变化、链路断开的频率也会发生变化。

    我们观察到、当寄存器0x2D/0x3D/0x17/0x34配置为0xAA、0XA8时、链路 断开的频率会降低。

    这种行为的原因是什么?



    非常感谢
    Ashitha