This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS0500:空气+/-9KV 时的系统 ESD

Guru**** 2537260 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS0500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697622/tvs0500-system-esd-with-air--9kv

器件型号:TVS0500
主题中讨论的其他器件:冲击

我的客户使用 LM53600作为电机编码器电路设计的降压转换器。 它们希望保护 LM53600降压转换器的 FB 引脚免受高达+/-9KV 空气的 ESD 冲击。 是否有任何无源组件建议可保护 FB 引脚免受 ESD 冲击?

谢谢。

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我有点困惑? 您是否在问 TVS0500是否可以保护9kV?
    从图片中还可以看到什么是 FD202? 这是两个齐纳二极管吗?
    此致、
    Cameron