This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:ub953支持 YUV422视频格式

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696829/ds90ub953-q1-ub953-support-yuv422-video-format

器件型号:DS90UB953-Q1

ub953可以 连接 YUV422传感器 、我想生成 YUV422测试模式、如何填充 PGEN_CSI_DI 寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果来自传感器的输入已采用 YUV 格式、953/954可支持 YUV 格式。 串行器/解串器不会改变数据、它只是将输入数据打包到 CSI 数据包中。
    PGEN_CSI_DI 寄存器默认设置为 RGB888、但可根据 MIPI CSI-2规范中定义的数据类型进行设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助,您能帮我确认 YUV422 DI 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题与: e2e.ti.com/.../696737相同
    您可以从 MIPI 规格中获取 YUV422的 DT、它为0x1E。

    Steven。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复,我已经尝试了!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已根据您的配置生成了正确的映像、但仅为15pfs。 您能帮您看看这有什么问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您仔细阅读 d/s 和示例以了解它。 对于不同的帧速率、您可以更改:
    此外、您还可以灵活地获得所需的内容。

    WriteI2C (0xB1、0x0C)# PGEN_LINE_PD1
    WriteI2C (0xB2、0x05)
    WriteI2C (0xB1、0x0D)# PGEN_LINE_PD0
    WriteI2C (0xB2、0xC8)


    此致、
    Steven