This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:未使用通道的处理

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI810, DS80PCI800
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696726/ds80pci810-handling-of-unused-channels

器件型号:DS80PCI810
主题中讨论的其他器件: DS80PCI800

您好!

在我的其中一个 PCIe 设计中、DS80PCI810 (或 DS80PCI800)可以解决我的 SI 问题。 但是、我仅使用四个通道、器件的其他四个通道仍然未使用。 数据表指出,可以关闭未使用的通道... 很遗憾、我没有找到任何进一步的提示。 因此、我的问题是如何处理(软件和/或硬件)未使用的通道。

非常感谢您给我们带来一些帮助!

此致

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebastian、

    请尝试寄存器0x01 PWDN 通道。 位7至位0允许您关闭每个单独通道的电源。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    非常感谢您的快速响应。 由于您没有提到对未使用引脚的额外处理、我认为可以将其保持悬空。 对吧?

    此致

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    是的、可以将其保持浮动。 断电后、未使用的通道会关闭通道信号路径。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser、

    再次感谢您的回答!

    此致、
    Sebastian