This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:关于针对稳定晶振输出的复位时序

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/695306/dp83822hf-about-timing-of-reset-for-stable-crystal-output

器件型号:DP83822HF

您好!

 

关于 DP83822上的复位时序、我的客户提出了一个问题。

 

(问题)

它们将使用外部晶体作为 XI/XO、并使用来自 MPU 的外部复位。

上电时,我们需要多长时间才能保持稳定的晶振输出?

(请在图表下方。)

 


 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tao2199、

    晶体振荡器未进行稳定特性描述。 PHY 在上电后大约需要200ms 对自举引脚进行采样并将自举引脚转换为 I/O 引脚。 振荡器在此时间内将保持稳定。 您可以使用此号码吗?

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha 您好、

    感谢你的答复。
    我还有一个问题。

    关于第15页图1中的周期 T3 (200ms)、
    根据数据表第11页、描述如下。
    "上电的硬件配置锁存时间"

    这意味着、将自举引脚转换为 I/O 引脚需要200ms。
    振荡器在此时间内将保持稳定
    我的理解是正确的?

    此致、
    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao2199、

    正确、200ms 是 PHY 上电所需的时间、对自举引脚进行采样、然后将这些引脚转换为正常 IO 操作。 如果满足 PHY 设计要求、振荡器将在启动后的200ms 内保持稳定。 但是、上电后振荡器稳定的确切时间目前不可用。

    此致、
    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha 您好、

     

    我通知了客户、他们可以理解搭接引脚。

    非常感谢!

     

    此致、

    TAO 2199