This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:器件上电后 USB 无响应

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I, TUSB4041PAPEVM, TPS74801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696935/tusb4041i-no-response-from-usb-after-powering-up-the-device

器件型号:TUSB4041I
主题中讨论的其他器件: TUSB4041PAPEVM、 TPS74801

您好!

  我使用3个 TUSB4041I 为8端口集线器制作了一个演示板。  我使用了评估板 TUSB4041PAPEVM 中的设计、但剥离了 EE-prom 部分。  我保存了所有电源控制 IC、并遵循了芯片数据表中的指导原则。   组装电路板后、所有端口在将 USB 器件插入端口时都提供电源。  但是、没有 USB 数据连接。  在 Windows 7下、主 IC 也不会显示在设备管理器中。  评估板显示为 USB 2.0 MTT 集线器。   这表明 IC 无法通过 USB 正确连接到计算机。

  我附加了原理图。  基本上、我使用主集线器控制2个子集线器。   我仅使用来自主集线器的2条 USB 线。   在电路板上、当我对所有 USB 线进行布线时、它们都是差分对。  我尽量模仿评估板上的布局设计。  我不确定是否缺少一些明显的东西来使其正常工作。

谢谢、

Patricke2e.ti.com/.../USB_5F00_Hub_5F00_Demo.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、
    TUSB4041I 主器件等听起来不正确枚举、因此子系统 TUSB4041I 未正确枚举。 我会检查接地焊盘上的焊料连接。 请检查 Vbus 或 USB_Vbus 引脚、以检查由于功耗导致的电压骤降。 此外、请检查加电顺序、确保它与每个集线器的数据表内联、并且每个集线器的时钟正常启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

      感谢您的回答。  我决定从电路板上移除2个子 TUSB4041、使其仅成为电路板上的主 TUSB4041I。  我检查了 USB_Vbus 引脚、根据数据表的建议、分压器90.9k 和10k 上的电压稳定在558 mVolts、VBUS 稳定在5.21V。  我将再次尝试检查加电序列。  现在、由于 TPS74801 IC 的软启动功能上的电容为1.1V、因此3.3V 电压大约为3ms 后、1.1V 电压才会导通。  这实际上是有问题的、因为现在我的 GRSTz 引脚仅连接到1uF 电容器。  根据数据表中的注2:

    除非 GRSTz 仅连接到接地的电容器、否则 VDD33和 VDD 不存在上电关系。 μs、VDD 必须在 VDD33之前至少稳定10 μ s。

    这是否意味着我需要使 VDD 在 VDD33之前稳定在10us?  我刚刚意识到、我没有遵循相同的功率大纲建议、即使用 VDD_board、然后使用铁氧体、然后使用一组去耦电容、再使用 VDD。  我想这就是我可以将 VDD33的启动时间延迟到 VDD11之后10us 的方法。

    我对 GRSTz 引脚有点困惑。  如果我在引脚上只有旁路电容器、它如何拉高?   我是否需要将其连接到 MCU 以手动将引脚置为高电平?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    是的、如果在 GRZT 上使用接地电容器、则 VDD 需要在 VDD33之前的10us 保持稳定。 GRSTz 有一个为电容器充电的内部上拉电阻器。 如果您无法更改上电序列、则似乎需要 MCU 提供的活动复位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

      我忘记了打开 TUSB4041I 电源的 VUSB_BUS 线路在插入 USB 连接器之前不会被激活。  这意味着3.3V 和1.1V 电源在 VUSB 总线打开之前已经开启、以便使 GRZT 为电容器充电。  我设法使 TUSB4041I 现在以与评估板相同的方式显示在我的设备管理器列表中。

      这在我重新加热 IC 的背面并通过过孔添加一些焊料以确保连接背面接地焊盘后起作用。  在我这么做之后,它很有效!!!   感谢您建议检查接地。

      现在、我将尝试焊接另外2个 TUSB4041I 芯片、看看我现在是否可以实现 USB 连接。

    谢谢、

    Patrick