This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:适用于 PAM4

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280BR810, DS280MB810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697324/ds280mb810-for-pam4

器件型号:DS280MB810
主题中讨论的其他器件:DS280BR810

您好!

对于高达28Gbaud 的符号速率、DS280MB810和 DS280BR810是否支持 PAM4?

此致、

敏雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、

    DS280MB810和 DS280BR810不支持 PAM4信令。

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    根据数据表、DS280MB810似乎支持 NRZ 和 PAM4。 此信息是否不正确?

    此致、

    敏雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、敏雪-圣、

    在 PAM4应用中成功使用 DS280MB810在很大程度上取决于系统 PAM-4接收器和训练算法。  这会增加与应用相关的风险、目前不建议这样做。

    此致、

    Lee