This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF364A:LVDS 至 RGB 18位澄清

Guru**** 2910890 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF364A, DS90CF384A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696763/ds90cf364a-lvds-to-rgb-18-bit-clarification

器件型号:DS90CF364A
主题中讨论的其他器件: DS90CF384A

您好!

我们需要将 LVDS 转换为 RGB、  

LVDS 信号  

LVDS0_TX0_N
LVDS0_TX0_P



LVDS0_TX3_DN
LVDS0_TX3_DP

4线对输入如上所示。

我们需要将 LVDS 转换为 RGB (18位)、但 在 DS90CF364A 中只有3对输入。 我们可以将 LVDS 的其余对引脚连接到  DS90CF364A、这是谁?

或者、我们是否需要使用具有4对 LVDS 输入的 DS90CF384A? 如果使用 DS90CF384A,RGB 输出将为24位(8个红色,8个绿色,8个红色)。

我们需要18位(6个红色,6个绿色,6个红色)。 请帮助我们解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    正确的做法是、DS90CF364A 仅支持3个 LVDS 输入、因此、如果需要将4个 LVDS 输入转换为 RGB、则应改用 DS90CF384A。 此器件无法配置为选择18位或24位 RGB 选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您将澄清哪个 LVDS 通道包含最低有效位。 通常是 Tx0或 TX3。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darryl:

    那么、我们需要连接 LSB、对吧? 无论是 Tx0还是 TX3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、帕拉尼阿潘、

    我们的 LCD 分辨率为480*272,最高频率为10.99Mhz。 DS90CF364A 的频率输出为20至65MHz。
    这是否支持我们的低频 LCD。 ?
    DS90CF364A 是否支持较低分辨率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francy:

    从8位变为6位。 然后您将 LSB (最低有效位)丢弃。  请注意、这不是理想的、颜色的灰度也不会平滑过渡。