This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:待机模式断电模式和数据传输模式下的电流消耗

Guru**** 2951110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697066/max3232-current-consumption-at-standby-mode-power-off-mode-and-data-transfer-mode

器件型号:MAX3232

大家好、

我想知道待机电流、断电时的电流以及 MAX3232EIPWR 传输时的最大电流。

由于我们将其用于电池供电的器件、因此我非常有必要知道所有这些电流都会有所帮助。

此致、
Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karthik、

    发送时器件的电流消耗取决于位速率和输出负载。 您可以参考此帖子中的图表进行估算:
    e2e.ti.com/.../2563724
    另外、如果您想要特定的估算值、请告诉我您使用的值是多少。

    该器件没有待机或降低功耗模式。 在这些状态下、器件将处于什么状态?

    此致、
    Eric