This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:EVM 板文档查看有关上拉-下拉配置的所有混合结果

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041PAPEVM, TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697291/tusb4041i-evm-board-documentation-looks-all-mixed-up-about-pullup-pulldown-configurations

器件型号:TUSB4041I
主题中讨论的其他器件:TUSB4041PAPEVM

"TUSB4041PAP 评估模块"第5-6页的开关说明与"引脚配置"表第6章的内容相矛盾。

示例:

信号 成组_HS_UP。 开关 SW2.2将其连接到上拉。

对开关的解释如下:

成组_HS_UP 开关。 TUSB4041在这个端子上有一个内部上拉电阻器
默认情况下启用成组模式。 如果开关设置为 ON (打开)位置、则终端为
拉至低电平并启用单个端口电源控制模式。 自以来
TUSB4041PAPEVM 确实实现了单独的端口电源控制、该端子应该实现
设置为高电平。

现在、当打开时、开关将把引脚拉至高电平、而不是低电平。

芯片上的引脚被描述为"PD"、默认情况下如此低。

与器件数据表相反、有几个引脚被描述为这种情况。 我正在进行枪下设计、需要快速响应、并正确描述所有开关的引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    器件数据表是引脚具有内部上拉/下拉电阻的最终指南。 EVM 用户指南似乎未从具有不同默认引脚配置的器件的早期版本更新。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、考虑到 EVM 设计是目前的参考设计、有人能帮我进行配置和解释吗? 由于我一生中没有设计过大量的 USB 集线器、因此准确的指导可能会大有帮助。

    最好

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、

    复位时的一些 TUSB4041I 配置引脚是输入、在复位后切换至输出(请参阅第7.6节上电时序要求以了解时序)。 以下是数据表中列出的 TUSB4041I 配置引脚选项:

    PWRCTL/Baten:上拉电阻器(PUR)表示为单个端口启用了电池充电。 下拉电阻器(PDR)指示单个端口的电池充电被禁用。

    SMBUSz:PUR 表示 I2C 模式的使用、并将 TUSB4041I 置于 I2C 主机模式以读取 EEPROM。 PDR 指示使用 SMBus 主机并将器件置于 SMBus 从模式。

    AUTOENz/HS_SUSPEND:PUR 表示启用电池充电的下行端口启用了自动模式(有关更多详细信息、请参阅部分)。 PDR 表示自动模式已禁用。

    FULLPWRMGMTz/SMBA1:PDR 表示电源开关、当 SMBus 引脚具有 PUR 时、下行端口上支持过流引脚。 PUR 表示当 SMBus 引脚有 PUR 时、不支持下行端口上的电源开关和过流引脚。 如果 SMBus 引脚具有 PDR、则该引脚有助于确定 SMBus 从器件地址(请参阅8.4.3 SMBus 从器件运行)。

    成组/SMBA2/HS_UP:PUR 表示电源开关启用时支持的电源控制组(所有端口一起)。 PDR 指示启用电源开关时支持单个电源控制。 如果 SMBus 引脚具有 PDR、则该引脚有助于确定 SMBus 从器件地址(请参阅8.4.3 SMBus 从器件运行)。

    PWRCTL_POL:PUR 表示 PWRCTL 极性为高电平有效。 PDR 表示 PWRCTL 极性为低电平有效。