This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/SN65HVD3083E:。

Guru**** 2525480 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3082E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697129/webench-tools-sn65hvd3083e

器件型号:SN65HVD3083E
主题中讨论的其他器件:SN65HVD3082E

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、先生、

我能否获得该 IC 的应用原理图。 如何将其与微控制器连接。 无源器件的规格

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Divyyshu,

    我们很快就会回来。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪维扬州

    我将此帖子移至相应的论坛。


    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪维扬州
    您可以参阅 SN65HVD3082E (www.ti.com/.../sn65hvd3082e.pdf 第9.9.2节)与微控制器的接口设计。 如果您有更多问题、请告知我们。
    此致、
    Hao