This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:与 SN75176B 的规格比较

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75176B, THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697191/thvd1500-specification-comparison-with-sn75176b

器件型号:THVD1500
主题中讨论的其他器件:SN75176B

大家好、

您能否讲一讲 THVD1500的 ICC (=几百[uA])和 SN75176B 的 ICC (=几十[mA])差异很大的技术原因?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takao-San、
    SN75176B 是在20世纪80年代采用双极工艺设计的。 电路的工作方式与基于 CMOS 的新技术有很大不同。 因此、我们通常会向客户推广最新的器件。 如果您有更多问题、请告诉我。
    此致、
    Hao