This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:我的客户希望使用 TMDS181获得15米的 HDMI 2.0距离

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697047/tmds181-my-customer-want-to-use-the-tmds181-to-get-15-meters-for-hdmi-2-0

器件型号:TMDS181

大家好、

我的客户希望使用 TMDS181获得15米的 HDMI。 您能否帮助检查 HDMI 2.0的15m 可能距离? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议使用10m、15m 应接近可用性限制、并且仅在使用高质量电缆时才可能实现(电缆损耗应小于 TMDS181提供的最大增益)