This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BR401:150MHz LVDS 缓冲器

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15BR401, DS90LV804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696380/ds15br401-as-a-150mhz-lvds-buffer

器件型号:DS15BR401
主题中讨论的其他器件: SN65DP141DS90LV804

您好!

我发现、作为用于视频接口的150MHz LVDS 缓冲器、DS15BR401可能已经设计完成。 您可以推荐其他解决方案吗? 4通道正常。

另一个问题是、作为视频接口、我发现 DS15BR401的功耗远高于 SN65DP141。 请告诉我原因。 其内部 PLL 的功耗是否高于 DP141?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS15BR401是一款较旧的器件、其设计功耗较高。  我不会将 SN65DP141用于此类低频应用、它针对速度更高的信号进行了优化、因此在150MHz 下内部均衡不会带来太多好处。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Lee。
    150MHz LVDS 缓冲器是否有更好的解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于4通道 LVDS 输入转 LVDS 输出、DS15BR401或 DS90LV804似乎是最佳解决方案。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Lee。
    DS90LV804的功耗似乎远低于 DS15BR401。