This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:我们是否知道在输出 DVI 输出时如何设置 SN65DP159引脚引脚引脚、1、10、20、21、27、36、40电阻器?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697183/sn65dp159-may-we-know-how-to-set-sn65dp159-pin-pin-1-10-20-21-27-36-40-resistor-when-output-for-dvi-out

器件型号:SN65DP159

你(们)好,先生  

从数据表 图32中可以看出、

我们是否可以知道在输出 DVI 输出时如何设置 SN65DP159引脚引脚引脚、1、10、20、21、27、36、40电阻器?

                                                       令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些引脚上的电阻器取决于您希望如何使用器件。 是否要在 I2C 模式下使用它? 是否要交换输入引脚极性? 您希望您的去加重功能是什么? 您希望 EQ 设置为什么? 您使用该器件的数据速率是多少? 您希望器件处于什么压摆率?

    引脚1:SWAP/POL:???
    引脚10:I2C_EN/PIN:???/?
    引脚20:PRE_SEL:???
    引脚21:EQ_SEL/A0:???????
    引脚27:HDMI_SEL/A1:???
    引脚36:TX_TERM_CTL:????????
    引脚40:SLEW_CTL:?????