This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:数据表中的错误

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848C, DP83848VYB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696484/dp83848c-mistakes-in-datasheet

器件型号:DP83848C
主题中讨论的其他部件:DP83848IDP83848VYB

您好!

在数据表中( )

5.4热性能信息-表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    似乎有些错误。 让我进行内部检查和确认。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DP83848C 和 DP83848VYB 的热性能数据正确。 在表5.4中交换了软件包名称。

    我将在下一个数据表修订版中记录此问题的解决方法。

    Regads、
    GET