This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:在数据表 P16上

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04, TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697060/tpd4e02b04-on-the-data-sheet-p16

器件型号:TPD4E02B04
主题中讨论的其他器件: TPD4E05U06

大家好

如果我们问 TPD4E02B04、您会介意吗?

在数据表 P16中 、针对 CEC 线路、实用程序 DDC_CLK 和 DDC_DAT 的 ESD 保护为 TPD4E05U06。
是否可以将 TPD4E02B04用于 CEC、实用程序 DDC_CLK 和 DDC_DAT 线路?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这些线路是5V 线路。 因此、您需要5V 工作部件、例如 TPD4E05U06。
    此致、
    Cameron