This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C187:询问 DS90C187问题

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/697020/ds90c187-asking-for-the-ds90c187-issues

器件型号:DS90C187

大家好、

我们在 Android/Linux 系统上找到了以下结果。

主机 CPU 有两个 LCDC、我们使用 LCDC1作为 LVDS DS90c187的源。

 使用 fbset 获取以下消息。

(三

模式"1600x900"

   几何1600 900 1600 900 16

   时序0 200 40 30 2 40 2

   非标准4.

   RGBA 5/11,6/5,5/0.0/0

结束模式

(三

 

面板规格参见随附的“2018-06-06 17_195WD1_Panel_Spec.png”,并且面板支持16.7M 颜色(RGB888)。

 

电路支持24位彩色显示屏吗?

如果没有、您能否在您的建议下帮助我们解决此应用。

请参阅原理图和面板规格。

 

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH、
    很抱歉、我无法很好地理解您的问题。
    对于 C187器件、请查看有关工作模式的第2/3页、第13页以及与面板配对所需的输入/输出映射关系。 对于中的单个像素、maxim PCLK freq。 为105MHz、如 d/s 所示

    此致、
    Steven