This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:TCA9517

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, TCA9517, TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696995/tca9517-tca9517

器件型号:TCA9517
主题中讨论的其他器件: TCA9543A

关于 TCA9517: 此器件与 Xilinx FPGA 连接。  Xilinx 已记录在案、表示其 I2C 控制器不执行毛刺脉冲滤波(最大50ns)。  TCA9517是否在 SDA 和 SCL 线路上包含任何毛刺脉冲滤波?  TCA9517A 呢?

 https://www.xilinx.com/support/answers/61861.html

谢谢、David

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    在 I2C 标准中、毛刺脉冲滤波器被指定在从器件中。 因此、从器件需要具有一个50ns 毛刺脉冲滤波器。 这意味着不是从器件的器件没有毛刺脉冲滤波器(因为它们不是必需的)。 TCA9517是一个缓冲器、而不是从器件(不可寻址)、因此该器件将无法工作。

    如果您确实需要集成式干扰滤波器、则可以选择我们的开关之一(可寻址且干扰滤波器为50ns)。 TCA9543A 就是一个双通道开关、请注意、它是具有干扰滤波器的主通道。

    或者、另一种方法是被动添加干扰滤波器。 请参阅以下相关应用手册:

    谢谢、

    -Bobby