This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384A:驱动低分辨率显示屏

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF364A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696758/ds90cf384a-driving-low-resolution-displays

器件型号:DS90CF384A
主题中讨论的其他器件:DS90CF364A

您好!

我们尝试驱动两个低分辨率 LCD 显示屏、480 x 270、显示屏的最大 Pix 时钟频率为10.99 MHz。 该接口必须是 LVDS 到 RGB、但我可以找到的唯一 LVDS 到 RGB 转换器是 DS90CF364A。  规格。 该部件的最小时钟频率为20MHz,但它是否仍能以12MHz 的频率运行? 如果没有,我有哪些选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    该器件的额定最小时钟频率为20MHz。 在低于数据表中最小值的频率下、由于未针对该器件进行设计或测试、因此无法保证该器件的功能或性能。

    您可以参考同一主题上的其他主题:
    e2e.ti.com/.../2291625