This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD33:针对不稳定启动进行测量

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696786/sn65hvd33-measure-for-unstable-startup

器件型号:SN65HVD33

关于 SN65HVD33的启动时序;当差分信号(Y 和 Z)在 DE 启用后立即启动时、波形不稳定。

波形附在下方、

※黄色:9引脚(Y)、蓝色:10引脚(Z)、紫色:4引脚(DE)、绿色:5引脚(D)  

请告诉我以下两点:

①I 认为差分信号应在"具有总线电压偏移的驱动器使能延迟"(数据表 P11、900ns_max)之后开始、是否正确?

②When 已连接外部失效防护电路、此问题已消除。

这个想法是否正确? 还有其他措施吗?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    您能帮助澄清几点吗? 1) 1)总线上是否有任何终端电阻器? 如果是、有什么价值? 2) 2)当 DE 被切换时、REB 引脚的状态是什么?

    您对延迟规格的理解是正确的。 如果总线偏置为2V、则会使驱动器(尤其是 P 侧)更难导通、因此延迟比正常条件长得多(从0V 开始、图22)。 请告诉我这是否 会在您的应用中产生任何问题。

    此致、

    Hao