This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:数据速率低于1Gbps 时的输入抖动容差

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/695572/sn65dp159-input-jitter-tolerance-for-data-rates-below-1gbps

器件型号:SN65DP159

您好!

我想知道 对于低于1Gbps 的数据速率、tDATA_JIT 输入数据抖动容差是多少? 遗憾的是 、数据表仅列出了最大值  150ps 的抖动 、这很可能不适用于低数据速率。

谢谢、

Darius  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在要研究这个问题、并将返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于低于1Gbps 的数据速率、我找不到输入数据抖动容差。 对于如此低的数据速率、我们的器件在 HDMI 1.4抖动容差范围内。