This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:BUSPWR 引脚下拉要求

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696513/tusb2036-buspwr-pin-pull-down-requirements

器件型号:TUSB2036

想知道是否可以使用1K 电阻器而不是直接地将 BUSPWR 引脚拉至低电平。  在某些下游测试中、我需要在制造过程中将该引脚拉高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob

    您可以通过一个1k 电阻器下拉/BUSPWR 引脚。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob、

    只要您可以保证该引脚上的电压在被1k 电阻器下拉时低于0.8V、这应该是可以的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Malik、

    我所需要做的就是从引脚上拉1µA Ω 电阻器以将其拉低。  @1µA x 1K 我的引脚上的电压为1mV。  是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob、

    这听起来是正确的、如果您有任何问题、请告诉我。