This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:温度分析所需的 TS3USB221ERSER 温度参数

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/696864/ts3usb221-ts3usb221erser-temp-parameter-required-for-temp-analysis

器件型号:TS3USB221

大家好、

我的一位客户将使用 TS3USB221ERSER、他们需要使用以下参数进行温度分析。

您会提供它吗?  

  1. Θja 电阻:Θjc [℃/W]、Θjb [℃/W]、℃[/W]  
  2. TA:-40 ~ 85
  3. TJ (结温):

 谢谢你。

此致、
Jade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1。

    2.  

    3.

    最大和最小 Tj 通常是数据表中的最大和最小存储温度、即-65度和150度。